This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:CML到TTL/CMOS转换

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630074/sn65ept21-cml-to-ttl-cmos-translation

部件号:SN65EPT21

您好,

我 计划应用电路SN65EPT21 (由+3.3V支持)将差分CML-信号(CML-驱动器由+2.5V支持)转换为单端TTL/CMOS-信号。 需要哪种端接(SN65EPT21的D+和D-输入)?

1) D+和D-?上100欧姆
2.)或从D+和D- 到GND的2个50欧姆?
3.)或2个50欧姆(从D+和D- 到+2.5V)?

提前感谢您的帮助,
Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jurgen,

    我假设CML驱动器已终止为2.5V,所以#1或#3都可以工作。  SN65EPT21的差分输入共模是1.2 -3.3V。  任何一种类型的端接都将处于输入正常工作范围内。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的快速响应。 是,CML驱动器IST端接至2.5V。 我用Texas TINA检查了#1,所有电压均在正常范围内。

    此致,

    Juergen