This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlk110:PU/PD电阻器,位于引脚COL和RX_DV上

Guru**** 2549450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630252/tlk110-pu-pd-resistor-on-pin-col-and-rx_dv

部件号:TLK110

您好,先生:

我们需要确认TLK110上的一件事

为什么需要在带引脚COL和RX_DV上添加外部PU/PD电阻?

因为我们看到数据表显示有内部PU/PD电阻器,但EVM增加了外部PU/PD电阻器

之前,我们遇到了问题,因为我们没有添加这些电阻器,在添加外部PU/PD电阻器后已经修复了。


您能否解释为什么我们需要在这些引脚上添加外部PU/PD电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    PHY中的内部电阻弱,以多千欧的顺序排列。 如果引脚处于浮动状态,这些内部电阻器可帮助设备以一个已知的默认值捆扎。 它们会被迅速地保持较弱状态,以便客户可以轻松地在任何非默认模式下绑带设备,满足他们的需求。
    问题中突出显示的PIN有时会路由到MAC。 MAC可能有自己的内部拉电阻器,或者在启动过程中驱动这些引脚上的未知电压。 这可能导致PHY在不正确的模式下捆扎。 在这些情况下,需要添加外部拉电阻器。

    此致,
    Aniruddha