This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:ESD:TLP (传输线路脉冲)特性数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB221E, ESD122, TS3USB221, TS5USBC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629221/ts3usb221a-esd-tlp-transmission-line-pulse-characteristic-data

部件号:TS3USB221A
主题中讨论的其他部件: TS3USB221EESD122TS3USB221TS5USBC402

大家好,

是否有TS3USB221A和TS3USB221E的ESD TLP (传输线路使用)的测试数据?
 例如,新的ESD设备ESD122在时间表上具有TLP特性。

或者是否有TS3USB221和TS3USB221E的I/O引脚ESD击穿电压的测试数据?

我的客户使用竞争对手的2.0 2:1线路开关设备,但在某些本地区域,ESD电涌导致D+/D-故障。 然后,客户正在寻找具有更好ESD特性的设备。
谢谢你。

此致,

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS3USB221是旧设备,我们没有TLP数据。 我们推荐新器件TS5USBC402,它具有更好的ESD性能和过压保护(OVP)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,周三:

    感谢您的回复。 从TS5USBC402 (预览)在ESD上的ESD性能来看,它具有ESD HBM 2kV,但TS3USB221E具有ESD HBM 12kV,TS3USB221A具有ESD HBM 7kV。 因此,TS5USBC402比它们低。 客户寻找具有更好ESD性能的设备。 哪一个具有更好的ESD性能?
    谢谢你。

    此致,

    Koshi Ninomiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们只是在寻找ESD性能,TS3USB221E 应该是最好的。如果他们要求,我们可以接受TLP数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,周三:

    是的,他们请求TS3USB221E和TS3USB221A的TLP数据。
    我们有这些信息时,您能告诉我吗?
    谢谢你。

    此致,

    Koshi Ninomiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本周结束前
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。