请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS3USB221A 主题中讨论的其他部件: TS3USB221E, ESD122, TS3USB221, TS5USBC402
大家好,
是否有TS3USB221A和TS3USB221E的ESD TLP (传输线路使用)的测试数据?
例如,新的ESD设备ESD122在时间表上具有TLP特性。
或者是否有TS3USB221和TS3USB221E的I/O引脚ESD击穿电压的测试数据?
我的客户使用竞争对手的2.0 2:1线路开关设备,但在某些本地区域,ESD电涌导致D+/D-故障。 然后,客户正在寻找具有更好ESD特性的设备。
谢谢你。
此致,
Koshi Ninomiya