This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S703-Q1:电源规格

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640526/tpd2s703-q1-cvpwr-spec

部件号:TPD2S703-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*根据TPD2S703-Q1的数据表,有以下规格。

我相信此电容器用于:

1.减少电源上叠加的噪音。

2.即使负载波动,也要提供稳定的电源。

那么,我有以下问题。

问题1. 请确认上述两项对Cvpwr的理解是否正确?

问题2. 如果这种理解是正确的,请告诉我为什么要描述此电容器值的“最小”值?

      

客户询问Cvpwr值是否小于1uF (由于温度变化),会发生什么情况。

 根据数据表注释,由于有以下说明,用户需要设置超过1uF (包括电容器误差)。 但是,如果此电容器的目的高于2,我们无法理解为什么需要"最小"值...

'列出的最小值和最大值包括制造公差,电压降额,板电容和温度变化。'

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 您的陈述对于电容器的2个用途是正确的。
    问题2. 第三个要求是该电容器还必须至少为1uF (实际电容,而不是值),以确保该部件符合数据表中的ESD性能。 这就是为什么存在最小电容规格而不是电容器值的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck-San,

    感谢您的回复。

    我明白了。

    此致,