This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3695A:此收发器是否需要差分对输出上的外部偏置?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS3695A, SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640404/ds3695a-does-this-transceiver-need-external-biasing-on-the-differential-pair-outputs

部件号:DS3695A
主题中讨论的其它部件: SN65HVD63

如果这个问题很傻,请原谅我。 我在DS3695A的数据表上查找此信息时遇到困难。  

我需要知道此组件是否需要引脚6和7上的外部偏压。 如图所示:

如果是,电阻器应该是什么值?

这是否是RS485收发器的标准做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您联系我们,这是一个很好的问题。 要确定是否需要无源故障安全电阻器网络,请查看接收器的差分输入阈值电压,了解您是否需要外部偏置。

    下面我们来看看DSA3695A数据表。 在 第3页的电气特性部分,您将找到:

    Vth差分输入阈值电压,用于接收器 −0.2 0.2 0.2 V至+VV ->这意味着-VV至0.2 +VV之间的任何电压都未定义,并且需要故障安全偏置,如图所示。

    如果您寻找更现代的器件(如 THVD15xx),您可以在 数据表的7.6 电气特性部分中看到 ,正向输入阈值电压为-20 mV, 负向输入阈值电压为-200 mV,因此它始终低于0 V,这表示器件存在内部故障 安全偏置。

    为了设计用于5 V RS-485系统的无源故障安全电阻器网络,如果您不想让其快速工作,您可以继续使用图片上显示的值。 有关更多详细信息,请查看此应用手册:

     /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件7127.7824.slyt324.pdf  

    此处还提供了其他信息:

    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/w/industrial_interface/2575.the-unit-load-in-rs485?keyMatch=rs-485 % 20unit%20load&tisearch=Search-EN-Everything

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/8228.RS485Infographic.pdf

    请告诉我,如果这对您有帮助,请随时提出更多问题!

    此致  

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dierk,

    非常感谢您的意见。 你已经非常清楚地说明了这一点。

    但是,添加外部基准对我预期的方式没有帮助。 我仍然遇到间歇性通信问题。

    下面是我尝试执行的操作示例:

    我正在尝试将 SN65HVD63的输出转换为RS485。 我所读的一切都表明我正在正确地执行此操作,但当我在DS3695上添加外部偏压时,通信失败。 当我测量差分对时,它看起来很好。  

    再次感谢,

    丹尼尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您是否使用原理图中所示的开环操作,如果是,您可能忘记了总线电缆末端的另一个120欧姆端接电阻器。

    如果您尚未连接(节点)和AB输出端接为120欧姆的电缆,则必须将引脚7和引脚6之间的120欧姆电阻更改为60欧姆。 除此之外,原理图似乎很好。

    如果这不能解决您的问题,我们必须检查您的信号波形。

    此致
    迪尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dierk,

    我不是在开环的情况下工作。 它通过一根小电缆连接到使用相同DS3695A的另一种设计。 但现在我看到另一种设计没有安装外部偏置电阻器。 我认为应该这样做。 是这样吗?

    但是,我是在开环下进行测量的。 在没有填充偏置电阻器的情况下传输时,我得到以下差分对:

    这让我相信我首先需要偏置电阻器。  

    但是,当我填充偏置电阻器时,我无法获得差分对输出。 从DS3695A的逻辑端看 ,在尝试发送数据之前,我会看到以下内容:

    R0 -低(0V)

    DI -高(5V)

    恢复/取消-低(0V)

    这表明DS3695A认为即使连接处于打开状态,它也可以看到A和B上的数据输入。 您能帮我理解为什么会出现这种情况吗?  

    谢谢!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    I不是在开放循环中运行。 它通过 一根小电缆连接到使用相同DS3695A的另一种设计。 但现在我看到另一种设计没有安装外部偏置电阻器。 我认为应该这样做。 是否正确?[/QUOT]

    答:您只需要一次偏置电阻器。 其目的是将差分总线信号移出- 0.2 V到0.2 V的范围。

    乍一看,您的沟通对我来说很好。 你能解释一下什么是失败的,也许我不知道什么。 但一般而言,除了差动总线信号外,还能看到DI和RO信号是很有帮助的。 因为它们正在切换/响应差分总线信号。

    我建议您使用一个发射器和一个接收器进行功能测试。 稍后执行故障安全网络(故障安全仅在没有有效输入信号的情况下才合理)。 切换发送器上具有0 V至3 V TTL信号(DE/RE = 5 V)的DI引脚,并观察总线。 验证您的差分总线是否正确响应DI引脚上的TTL信号,然后将接收器连接到总线(DE/RE = 0 V) 并观察接收器的RO引脚。

    [报价用户="Daniel Kranze"]

    R0 -低(0V)

    DI -高(5V)

    恢复/取消-低(0V)

    这表明 DS3695A 认为即使连接处于打开状态,它也可以看到A和B上的数据输入。 您能帮我理解为什么会出现这种情况吗?  

    [/引述]

    请告诉我您在哪个表中查看的状态。 您指的是发射器还是接收器?

    此致  

    迪尔克