This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:能量计中的非隔离RS485

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630251/sn65hvd3082e-non-isolated-rs485-in-energy-meter

部件号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他部件: THVD1500

您好,

我想在我的能量计项目中使用此设备,请问,如果在能量计中使用此非隔离设备,是否存在任何问题? 还是对于能量计,我必须使用隔离RS485?

MCU (3.3V)和RS485收发器(5V)之间的接口是否存在电压范围不同的风险?

它是否会在SN65HVD3082E的数字逻辑输入处引入额外的泄漏电流?

希望很快能收到您的回复。

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您计划使用的设备以前已在许多电子仪表应用程序中使用过,如您在TI.com上所见。 事实上,由于共模范围宽,ESD保护级别高,这些器件非常适合能量计等应用。

    无论如何,我们建议使用在3.3 V范围内工作的设备。

    此外,最近还发布了类似于SN65HVD3082E的新器件,例如THVD1500,其规格略高于其他器件。

    到目前为止,您是否进行过任何测试?

    此致,

    Adrian