This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:最低接口计时要求

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630230/tca6424a-minimum-interface-timing-requirements

部件号:TCA6424A

在TCA6424A数据表的表6.5 中,为标准100KHz I2C和快速模式400 KHz I2C列出了2个"最低规格"。  为什么在这部分中,快速和慢速I2C模式有两个“最小”规格?  如果我以 100 KHz的标准速率使用该设备,如果我不能满足 设置时间,该部件是否仍能正常工作。  表格右半部分的400 KHz正时是否为超集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    该表中的值使我们的零件符合I2C标准协议。 标准中列出了许多找到的这些值。

    "如果我以100 KHz的标准速率使用该设备,如果我不满足设置时间,该部件是否仍能正常工作。"
    -该部件可能起作用,但它不再符合I2C标准。

    "表格右半部分的400 KHz正时是否是超集?"
    我不确定我是否理解您的要求。

    -Bobby