This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:RS-485总线上的串行电阻器烧坏问题- SN65HVD72DR

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD1451, THVD1450, SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641004/sn65hvd72-series-resistor-burning-issue-on-rs-485-bus---sn65hvd72dr

部件号:SN65HVD72
主题中讨论的其他部件:THVD1410THVD1451THVD1450SN65HVD1786

尊敬的各位:

我的一位客户在其1kW蓄电池管理系统中使用SN65HVD72DR,面临着RS-485总线上的串行电阻器烧坏的问题,我们认为这可能是由于蓄电池组低压侧切断发生时共模电压较高,连接了示意图。 期待您的反馈/建议以解决此问题。

另外,请推荐 使用共模电压大于20V的良好RS-485设备

Rgds,

阿拉文德。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aravind:

    感谢您将原理图包含在内。 即使不完全了解您的问题,也能帮助您了解问题。

    -关于电阻器燃烧,我相信您所说的是电阻器R75和R78;您知道它们的额定功率是多少? 如果我知道您在电阻器上测量的电压,这将是非常理想的。 如果您有客户提供的实际主板,最好重新创建问题并尝试不同的解决方案。 首先,我会尝试降低两个电阻器的值,看看问题是否发生,如果不能完全消除它们。 否则,如果有瞬变引起问题,某些TVS二极管可能会有帮助;但如果它们被夹住,二极管会影响通信。

    遗憾的是,我们没有使用VCC=3.3V和VCM高达20V的特定器件。 如果您的客户只想使用3.3V电压,我们的最大共模范围是-15/+15。 这些是THVD1410,THVD1450和THVD1451。

    如果他们愿意切换到5V电源,在这种情况下,我们确实有支持高达-20/+25V共模的收发器。 这些是SN65HVD2x系列或SN65HVD1786和SN65HVD87。

    如果您对上述测量有更多详细信息,请告诉我。

    此致,

    Adrian