This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:IEC6.095万认证

Guru**** 2460530 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630270/sn65hvd3088e-iec60950-certification

部件号:SN65HVD3088E

您好,TRX团队,

这是来自台湾南部的FAE,珠儿,很高兴见到你。

 

我有一位客户使用SN65HVD3088E级灯控制器。

他们的最终客户需要该设备通过IEC6.095万。

我需要您在提供认证方面的支持。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    珍珠,
    IEC 6.095万是系统级标准。 我们的团队将通过电子邮件为您提供支持。
    此致,