This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:SN651VCP114硬件设计,我想同时使用GPIO模式与I2C模式兼容。

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640991/sn65lvcp114-sn651vcp114-hardware-design-i-want-to-use-gpio-mode-simultaneously-compatible-with-i2c-mode

部件号:SN65LVCP114

SN651VCP114硬件设计,我想使用GPIO模式,同时与I2C模式兼容。 图纸的设计是否正确?  Power VCC滤波器无需添加磁珠,只需增加电容即可?我们使用10G-KR信号。

我们期待得到答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好。  

    我不确定您参考的是关于VCC滤波器的哪张图纸?

    如果由捕获POL调节器供电,则此设备的电源可以正常工作,无需添加磁珠以进行额外过滤。  如果多个设备使用相同的电源,添加铁氧体磁珠是一种很好的方法,有助于隔离多个设备的电源相关噪音。

    建议在 每个设备电源球岛上添加一个本地去耦电容器。  有些岛屿有一个单球,其他岛屿有2个VCC连接。

    此致,