This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:锁定引脚显示0 (PLL已解锁)

Guru**** 2550900 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630314/ds90ub940-q1-lock-pin-shows-0-pll-is-unlocked

部件号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB925Q-Q1

大家好,

我的客户正在使用DS90UB925Q-Q1评估DS90UB940-Q1,有时发现DS90UB940-Q1的锁销显示为0 (PLL已解锁)。
您能告诉我锁销显示0的情况吗?

我的客户特别想知道在这种情况下,FPD-LINKⅢ 的信号质量是否为无褶边。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    锁是否有时低或始终低? 如果其静态低电平,请检查串行器输入处是否存在时钟/数据/同步,电缆是否以正确的极性连接,以及反串行器输入处是否存在差分信号。 如果由于PCLK输入质量差(抖动过多),电源噪声等原因而导致锁定切换,您还可以测量串行器输出和解串器上的CMLOUT眼。