This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75.1178万:差分输入电压灵敏度

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629527/sn751178-differential-input-voltage-sensitivity

部件号:SN75.1178万

您好,

客户正在使用SN7.5118万N。

差分输入电压灵敏度:输出未定义为-200 mV <VID <+ 200 mV。

客户设置故障安全电路,并在未定义时将其修复至"L"级别。

以下是电阻设置有问题吗?

自1992年以来,晶片的设计是否发生了变化?

此致,

Kenji/Japan Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji,

    我会检查染料设计是否发生了变化,也许我明天就能为您提供这方面的信息。

    电阻器设置有点不寻常,通常不使用6.8千欧姆系列电阻器。 客户使用这些工具的原因是否有任何其他信息?

    此致
    -刻骨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dierk:

    感谢您的建议。
    客户在设计时参考了TI-Japan于1987年发布的技术说明。
    我正在等待您的回答。

    感谢您的支持。
    此致,
    Kenji /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji,

    据我现在所能说的,自1999年以来,染料没有改变过。  除此之外,我不知道我们是否还有记录来确认1992-1999年1999年期间染料是否发生了变化,这似乎是一种旧的SLL装置。  让我看看我是否可以很快为您获取更多信息。

    对于电阻设置,您必须考虑分压器以0.85 系数衰减差分信号。 如果这仍导致在  ±200 mV以上的适当操作范围内,您将不会有任何问题。  

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dierk:

    感谢您的支持。
    我是误解了。
    当客户设置TI推荐的电阻时,差动输入通常应约为600 mV,但实际上是180 mV。
    虽然它是正确的L输出,但它变为H输出。

    此致,
    Kenji/Japan Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji:

    确定导致差分衰减的原因。输入信号和不需要的H输出状态有助于获取更多信息。

    1. 您能否从1987年开始使用TI-Japan技术节点来查看他们当时提出的建议,然后我找不到任何早于1990年的文档        
    2. 此外,您是否可以提供客户测试程序或SN75.1178万N系统级实施的任何波形

    亲切的尊重  

    迪尔克