This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:数据供电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630088/sn65hvd3082e-power-over-data

部件号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其它部件: SN65HVD96

我参与了一个新的Projet,在50V交流三相(无中性)上进行数据通信;我发现SN65HVD3082E与SN65HVD96一起可能可以完成此工作;我特别想知道:

  • 如果可以为它们提供50V交流三相电源,不带中性线
  • 如果它们可以在同一个三相多端点(>256)上通信
  • 是可以在同一个独立的三相位上进行通信,还是需要三个独立的设备在三条独立的线路上进行通信
  • 如果交流耦合实际上是发送3相50V交流数据的最佳方式,或者更好地使用电力线通信
  • 如果组件可以调整为在50V交流三相上工作,则220V交流的套件已经可用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅本设计说明,了解RS485的供电 情况www.ti.com/.../tidu993.pdf。 本说明说明说明了如何将HVD96用于此应用 程序www.ti.com/.../slla336.pdf
    返回到您的特定问题。 我从未见过3相AC的通电数据。 也许理论上这是可行的。 HVD3082可以支持256个节点。 但是HVD96稍有不同,它的输入阻抗比HVD3082高。 HVD96的直流默认电压相当好,而HVD3082的默认电压为14V。 我认为它们都可以用于交流耦合。

    此致,