This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:偏置电压范围

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639823/dp83849i-voltage-range-of-rbias

部件号:DP8.3849万I

大家好,

我想知道Rbias的工作电压范围(第32号引脚)。

感谢您的支持。

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    Rbias要求外部电阻器的公差,而不是工作电压范围。 外部电阻器应具有1 % 容差,电压约为1.2V。 您能描述为什么需要此信息吗?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha San,

    我想检查内部参考电压是否正确。
    在哪个范围内正常?

    此致,
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji-san:

    此引脚上的参考电压没有特征参数,因此很难提供范围。 但是,它与1.2V不应有很大的不同。 您是否正在调试系统? 您测量的参考电压是多少?

    此致,
    Aniruddha