This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万:最小上拉电压

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630148/tps25810-minimum-pull-up-voltage

部件号:TPS2.581万

您好,

 在TPS2.581万的数据表中,表2中有一个脚注,说明“(1) POL,UFP,音频和DEBUG是漏极开路输出;使用时,将100 kΩ 拉至AUX的高电压。 连接至GND或在不使用时保持打开状态。' "推荐的工作条件"规定,上拉电压可以设置在0和5.5V之间,AUX电压可以设置在2.9 和5.5V之间。

问题是,上拉电压是否受限,但AUX电压是否受限,或者我是否可以按照"推荐的工作条件"中所述进行操作?  
例如,AUX 5V和POL上拉电压高达1.2V。

提前感谢!
Karl Westerberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!

    只要电压为5.5 V最大值,您就可以将其拉至电压 仅建议向上拉至AUX。

    此致,
    多诺万