This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:DFP接收器的CC切换

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630210/tps65986-cc-toggling-for-dfp-sink

部件号:TPS6.5986万

您好,

对于我们的设置,我们希望端口是DFP电源槽。 在我们的设置中,我们将"在CC上显示R_d,支持数据/电源角色交换"作为端口。 然后我们启动DR_SWAP以成为DFP。 但是,我们看到在该模式下切换抄送行(未发送实际消息)。 我的印象是,如果您不是DRP,CC线将停止切换,我们不希望这样做。

我的问题是,即使在切换到DFP后,CC线是否也应该在此模式下切换?

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    正确,当配置为DFP时,86不应切换CC线路。 您能否与我们共享您的项目文件,以便我们查看?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过电子邮件回复您。 谢谢。