This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111 -主机和设备之间的信号流正确。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640899/ds100br111---correct-signal-flow-between-host-and-device

主题中讨论的其他部件:DS100BR111

您好,

我想使用DS100BR111连接计算机和SSD。 您能否确认以下两个设置中的哪一个是正确的信号流? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    从"主机"的角度来看,A信号是传输引脚,因此我们设备上的接收输入应连接到它们。

    这显示为配置"B"

    此致,