https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638319/100mbps-link-up-issue
部件号:DP8.3867万IR你(们)好
在我们的设计中,我们将TI处理器DM8147与以太网PHY DP8.3867万IRPAP连接。
我们能够ping 10Mbps和1Gbps。 但是,100Mbps似乎不起作用。 我们无法获得100Mbps的链路。
如果我们将PC配置为100Mbps并将其连接到主板,在自动协商期间,我们会观察到链路在10和100Mbps之间的振荡。
这是否与 RGMII延迟设置有关?
我们已在 RGMII延时控制寄存器(RGMIIDCTL)中设置了RGMII_TX_delay = 1ns和RGMII_RX_Delay= 2ns。
请告诉我们如何处理此问题。
感谢您的快速回复。
谢谢,此致
Sushruta