This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548A

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630184/pca9548a-pca9548a

部件号:PCA9548A

您好,  

我有一个传感器,它有一个I2C接口,我想进行通信。  

我尝试在Xilinx Zc702主板上使用带有Arm cortex A9处理器的PCA9548A I2C mux。 您能为我提供一个开放源代码驱动程序或参考代码来使用这个Mux吗?  

非常感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很遗憾,据我所知,我们尚未为此设备创建驱动程序。 但是,配置该器件相对简单,因为它只有一个通过标准I2C读/写操作访问的控制寄存器。 您可以在数据表的第15页上查看详细信息。

    顺便说一句,如果您在Google上搜索“PCA9548A Xilinx Zc702”,Xilinx的支持论坛上似乎有几个关于如何配置mux的线程。 参考其中一项可能会有所帮助。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doner,

    我曾尝试通过此系列部件的某些EVM用户指南查找此部件的任何参考代码,但没有找到任何适合您的内容。

    我建议您通读数据表中的9.5 部分,该部分用于对设备进行编程。 请注意,章节9.6。2.将浏览控制寄存器,并要求您在选择通道后发出停止条件,以确保其变为活动状态。

    谢谢!

    -Bobby