This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV86T:DS34LV86TM和DS34LV87TM替换件

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630173/ds34lv86t-ds34lv86tm-and-ds34lv87tm-replacements

部件号:DS34LV86T

您好,社区:

我在这里发布是因为我不确定在哪里发布这两台设备的问题。

对于两个PN:DS34LV86TM和DS34LV87TM,我的团队和我正在尝试确定使用"/NOPB"后缀 选项替换RoHS是否是这些设备的真正形式,适用性和功能替换。

根据我的研究,我发现这两种类型之间没有明显的差异,但我们需要知道占地面积和操作是否确实与非RoHS PN选项相同。

非常感谢您的时间和帮助。

Elizabeth Schneider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elizabeth,

    是的,带有"NOPB"选项的版本是非"NOPB"设备的直接形式/配合/功能替代。 唯一的区别是引脚采用镀锡方式,而不是采用锡铅方式。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    最大