This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:输入端接电阻器和交流电压盖

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630172/ds30ea101-input-termination-resistor-and-ac-caps

部件号:DS30EA101

数据表建议在DS30EA101的输入端采用以下配置:

    

如果在输入端,交流电流盖和端接电阻器的位置相反,如下图所示,则会产生什么影响? DS30EA101是否正常工作? 为什么需要将交流电流盖置于 最靠近设备输入的位置,而不是端接电阻器? 是否存在电气方面的差异?

谢谢!

Mark HH.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我无法查看您所附的图片,但我认为我能够了解您所请求的内容。

    在图中,我们通常将交流耦合电容器放在终端电阻器后面,这样交流耦合盖的阻抗不连续性不会对100欧姆终端电阻器上的任何反射产生影响。 通常,我们建议在所有高速应用中,将交流耦合盖放置在最靠近设备输入的位置,以便最大程度地减少因电容器片相对于轨迹宽度增加而产生的反射影响。 这是布局的首选方法。

    话虽如此,我相信当端接电阻器位于交流耦合盖之前时,您仍然可以正常工作。 是否有问题导致您需要在端接电阻器之前放置盖子?

    谢谢!

    Michael