This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2560x1440 LCD1440 LCD的LDVS到HDMI转换

Guru**** 2459860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630158/ldvs-to-hdmi-conversion-for-2560x1440-lcd

您好,

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/24.5963万

我发现了这篇文章,并希望在几年后进一步扩展。

我的旧iMac屏幕损坏。 它是一个27英寸的屏幕,带有2560x1440。1440。

在我看来,TCON板内置在视频卡/主板中,通过LVDS电缆向LCD发送数据信号。 为了不会因为屏幕损坏而丢失计算机功能,我希望创建一个LVDS至HDMI转换器,将现有LVDS电缆连接至主板,并将HDMI信号导出至独立显示器。

考虑到非常大的数据(像素)大小,是否有可实现此目的的芯片组合(可能还有现有的主板设计)? 注:由于没有声音数据发送到液晶屏,因此声音数据考虑可能不是问题。

欢迎提供任何建议。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好William:

    您可能会注意到,在您提到的线程中,我们确实有一个将LVDS转换为TMDS信号的两个IC解决方案,但是,此实施仅限于1024×600的面板分辨率。 因此,我们的解决方案无法支持您的面板像素时钟。

    此致