This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 RESETZ声明(不带MRSET)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640631/tps65982-tps65982-resetz-assert-without-mrset

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

是否可以在没有MRSET的情况下断言RESETZ? 例如,EC通过GPsl/GPsh 4CC命令控制GPIO9。

客户不使用MRSET,但由于TBT3问题,他们需要声明RESETZ过低。

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    不能,RESETZ不能由4CC命令或任何其他外部方式控制,但VIN_3V3或MRSET除外。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    感谢您的回复。

    TPS6.5982万是否通过I2C在寄存器0x5E中将RESETZ与“Lock 3V3 output”禁用断言?

    此致,
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    RESETZ仅在启动过程中或MRST线路切换时切换。 它不会通过操作Lock 3V3输出位进行切换。

    谢谢!
    拉胡尔