This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:tDDLT:最短时间

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638045/ds90ub914a-q1-tddlt-minimum-time

部件号:DS90UB914A-Q1

尊敬的支持团队:

我将使用锁引脚中断MCU。

您能告诉我tDDLT的最短时间吗?

如果最短时间非常短,MCU将无法接收中断。

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最低tDDLT应不相关。 当锁定从低到高时,它不是单个边缘过渡。  

    锁定时的简单中断可能无法按预期工作。  

    一种方法是将计时器从接收时钟设置为30毫秒,然后中断锁定信号。  

    从高到低的锁定转换是单边的,因此失去锁定时中断没有问题。

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Charley-San;

    感谢您的快速回复。

    我将使用从高到低的锁定转换,将中断转换为MCU。

    我想在解锁发生时重新传输。

    能否告诉我锁定信号的最小低脉冲宽度?

    此致,

     杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Charley-San;

    我正在等待您的回复。

    请帮帮我。

    此致,

     杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masaaki-san;

    我将进行一些测试以验证最小低脉冲宽度和应答。 感谢您的耐心等待。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Charley-San;

    感谢您的大力支持。

    我在等待您的信息。

    谢谢!

    此致,
    杉山正明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    测得的最小低脉冲宽度为292 us。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Charley-San;

    感谢您的大力支持。

    我明白了。

    谢谢!

    此致,

     杉山正明