This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:如何关闭TXIN和RXOUT

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629917/sn65hvd62-how-to-gate-off-txin-and-rxout

部件号:SN65HVD62

我正在使用其中2个设备连接在一起,以连接AISG总线。 芯片的逻辑端(TXIN和RXOUT)用于拆分 和分接总线。 我也希望能够通过关闭其中一个芯片来击败这一功能。 为此,我需要关闭 芯片和门TXIN和 RXOUT的电源,以便这些输入不会自我偏置芯片。 切换电源很简单,但我想建议从芯片(逻辑门还是模拟开关?)中移除TXIN和RXOUT。

希望这是有道理的。

Doane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doane,
    TXIN对VL内部的上拉电阻较弱,RXOUT在断电时应具有高阻抗。 我不是很确定我理解你的意思是'自我偏置芯片',但我猜模拟开关可以通过从总线上断开这些引脚来完成工作。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我通过将一个芯片的TXIN连接到第二个芯片的RXOUT,将第一个芯片的RXOUT连接到第二个芯片的TXIN,将第二个SN65HVD62添加到我的系统。 此外,我必须向第一个芯片的TXIN添加一个2输入和门,以控制来自多个源的流量。 对于某些应用程序,我需要关闭第二个SN65HVD62。 我使用了5V负载开关来为设备供电,但该部件通过TXIN或RXOUT连接接收偏压(即使移除了5V,部件也会消耗电流)。 我认为TXIN和RXOUT需要断开才能使零件不消耗电流。 我将尝试您的双SPST模拟开关之一。

    谢谢,Doane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doane,

    从您所描述的内容来看,TXIN似乎是在进行偏置。 如果模拟开关在此不工作,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。