This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:采用Orcad格式的TPS6.5986万EVM

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629893/tps65986evm-tps65986evm-in-the-format-orcad

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: Tida-0.1243万

 

您好!

请以  Orcad (扩展DSN)格式提供TPS6.5986万EVM的图表。

这将有助于加快PCB的开发速度。

此致。

Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuriy,

    欢迎使用E2E! 感谢您在设计中考虑我们的零件。 遗憾的是,我们在OrCAD中没有TPS6.5986万EVM。 好消息是我们在Altium PCB Designer中有这些文件。 如果您需要这些文件的副本,请告诉我。 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis P.Alvarez。

    感谢你的帮助。
    我们将使用TIDA-0.1243万 USB-C迷你扩展坞EVM的DSN Orcad文件。

    此致,
    Yuriy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuriy,

    完全没问题。 再次感谢您为您的设计选择TI部件:-)