This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:用于BMSR问题的DP8.3822万I

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640266/dp83822i-dp83822i-for-the-bmsr-question

部件号:DP8.3822万I

大家好,

客户正在 将DP8.3822万I用于RMII模式和DSP。 网络无法启动。

然后他发现BMSR的2位和5位始终为0。 附件是他的原理图。

您是否会就客户的问题提供一些建议?

e2e.ti.com/.../DP8.3822万I_5F00_sch.pdf

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    请要求客户读取寄存器0x00,0x04,0x05,0x10,0x17, 0x19,0x467和0x468。 这将帮助我们验证PHY是否配置正确。 客户必须实施扩展寄存器访问才能读取某些寄存器。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    我已向客户确认。 读取结果如下:

    0x00:11.0001万00000000(0万(0x3100)
    0x04:0.0001万11100001(1110万(0x01E1)
    0x05:0万00000000(0万(0x0000)
    0x10:100万00000010 (0.001万 (0x4002)或0万00000010 (0.001万 (0x0002)
    0x17:0万11100001 (0x00E1)1110万 (0x00E1)
    0x19:1000万00100000 (10万 (0x8020)或1000.01万00100000 (10万 (0x8420)
    0x467:10万00000001 (0.0001万 (0x2001)
    0x468:0万00000000(0万(0x0000)

    这意味着0x10寄存器和0x19寄存器具有两个不同的读取结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    Register 0x05是链接合作伙伴能力寄存器。 如果为0x00,则表示链接伙伴自动协商功能未达到DP8.3822万。 请通过将链接伙伴连接到已知良好的系统(如笔记本电脑或PC)来检查链接伙伴是否正常运行,并检查它是否可以建立100米的链接。

    另请尝试按照本E2E文章中的说明制作环回电缆: e2e.ti.com/.../80.5414万

    此环回电缆允许您检查PHY是否可以与自身连接。 将此连接到DP8.3822万系统,并检查PHY是否可以显示链路。 对链路伙伴运行相同的测试,并查看链路是否正常工作。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    我会让客户进行测试。 测试完成后,我将更新此帖子。