This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:参考设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629890/sn75dp139-reference-design

部件号:SN75DP139

我可以为SN75DP139提供参考设计吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca

    我已通过电子邮件发送可用文件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    感谢您的示意图。
    在线路TMDSX_X_SOURCE上,我已连接了一些ESD保护(如TPS4E02B04)和其他类型的低速线路保护,您认为这些组件的接地针脚应连接到内部接地或HDMI连接器的屏蔽针脚吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca

    在我们的参考设计和EVM中,HMDI连接器屏蔽连接到内部接地;来自ESD组件的GND引脚连接到相同的GND平面。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    在您发送的示意图中,在屏蔽和GND之间有一个RC,在这种情况下,ESD保护必须连接到GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    护罩中的RC是减少排放的常见做法,但在较新设备的参考设计中,护罩直接连接到GND。
    ESD设备的GND引脚直接连接到GND平面。
    我将向您发送DP149示意图,DP139的改进版本。

    此致