This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:GPIO引脚,内部上拉,外部下拉

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629784/xio2001-gpio-pins-internal-pullup-external-pulldown

部件号:XIO2001

数据表SCPS212I其他引脚表指出,对于GPIO0/1/2/4,有源上拉电阻器。 该表没有关于GPIO3的类似注释。

在同一数据表的6.10 部分,IOZP的脚注指出,它适用于“大多数GPIO”,因此数据表在这方面似乎是一致的。

但是,检查实施指南SCPA045D,强烈建议GPIO3和GPIO4可能没有内部上拉,因为它指出“GPIO端子0,1和2上存在内部有源上拉晶体管。 当GPIO终端配置为输入时,将启用内部有源上拉晶体管。 如果将GPIO终端配置为输出,则会禁用内部有源上拉晶体管。”

 

请注意,勘误表SCPZ008B确实提到某些内部下拉电阻器不工作,但GPIO不受影响。

  

假设GPIO4具有内部上拉,并且在需要将其拉低以禁用串行接口的情况下(因此允许GPIO3和GPIO4作为GPIO线路运行),需要使用外部下拉电阻器。

对于IOZP max 100uA,额定10kohm下拉似乎合适,但 可能需要更强的下拉,因为100uA电流强度和10k将提供1V电平,当VDD低于3V3时,不能完全满足最大0.3VDD的VIL逻辑低阈值

 

总结:

GPIO4是否有内部主动上拉?

GPIO4的推荐外部下拉值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,您好!

    如果不需要外部EEPROM,则GPIO4/SCL必须绑定到低电平,此终端上的内部下拉未启用,我们建议使用10k下拉。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    我的问题的第一部分是关于GPIO4是否具有内部上拉。 据我所知,所有GPIO信号都没有内部下拉列表,因此只有在我读错时,您对我的查询的回答才有意义
    "此终端上的内部下拉功能未启用" AS
    "此终端没有内部上拉"。
    如果GPIO4没有内部上拉,那么我可以看到外部下拉是合适的。
    对于具有内部上拉的GPIO,我怀疑外部10k可以完成此工作,但应使用更强的下拉来满足VIL Max。

    谢谢!

    Andy