This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556-Q1:电流限制的方式

Guru**** 2581515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2556-Q1, TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640711/tps2556-q1-the-way-of-current-limit

部件号:TPS2556-Q1
主题中讨论的其他部件: LMR2.3625万TPS2556

您好,

我的客户正在考虑使用TPS2556-Q1。

我想知道此设备的电流限制方式。

此器件使用Ron或正常电阻器作为并联电阻器?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有一个从VIN到OUT的电源开关,我们使用此电源开关来限制输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    不过,你的答复并非只是我的要求。
    Ron是否用作分流电阻器?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Ron用作并联电阻器的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设下面的电路通过直流-直流。

    这是LMR2.3625万的功能框图。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    在电流限制期间,内部MOSFET栅极将驱动RDS进入饱和区域,以使输出电流保持一致。
    在正常应用过程中,电流不会超过限制,内部MOSFET完全打开,RDS (接通)将非常小(22mR典型值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹山

    感谢您的回复。

    我想知道TPS2556如何测量输出电流。
    我假设它是通过感应电源开关在电源和放电过程中的电压来测量的。
    正确吗?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ-san,您好!
    实际上,内部在功能框图中有两个串联的电源开关。 一个是电流受限的powerfet,另一个是电流感应标记为“CS”。 我们不使用感应电阻器而是使用感应MOSFET来实现高电流感应精度。