This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:无转换配置的EtherCAT

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629781/dp83822if-ethercat-with-transformerless-configuration

部件号:DP8.3822万IF
主题中讨论的其他部件: TLK110

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?

我们的客户 希望 使用无转换器配置EtherCAT。(交流耦合)
因为,我们的客户 希望 使用背板 ,而不是带RJ45连接器的Cat5e电缆。
(板与板之间的距离较短。)
我们 在TLK110中找到了相同的案例。
http://www.ti.com/lit/an/slla327/slla327.pdf

<问题>
-是否可以将EtherCAT与无转换系统进行配置?
 (特别是,我们必须考虑特定的背板- 数量级和相位的回波损耗的规格要求。)
-您是否有一些 带 无转换系统的EtherCAT文档?
-最后,您是否实际使用了使用DP8.3822万的无转换器EtherCAT?

感谢您的帮助。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    DP8.3822万经认证可用于EtherCAT应用。 这也适用于无变压器应用。 在无转换应用程序中使用EtherCAT不是经常看到的,因此我担心没有处理此特定方案的文档。 但是,对于无变压器应用,EtherCAT的要求不会改变。
    此处的区别在于DP8.3822万需要0.1uF交流耦合盖,而不是TLK应用说明中使用的33nF盖。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔