This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:未使用的LVDS端接

Guru**** 2557150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640975/sn65dsi84-q1-unused-lvds-termination

部件号:SN65DSI84-Q1

您好,

我希望您确认以下内容,以防万一。

1.当用户不使用LVDS的通道B时,用户是否可以终止以下引脚“保持打开”?

- B_YxP

- B_YxN

- B_CLKP

- B_CLKN

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    它们可以保持常闭状态。

    Dennis