This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于HDMI DDC线的使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629729/tca9517-about-usage-for-ddc-line-of-hdmi

部件号:TCA9517

大家好,

 

我们的客户正在HDMI的DDC线路上使用TCA9517。

我知道这种用法没有什么问题。

我的理解是否正确?

如果没有,请告知我们您有任何疑虑吗?


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanemaru:

    是的,您回答正确。  这种配置是为了确保电容合规性测试不存在问题而需要进行的配置。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru