This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2554:引脚浮动和接地问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640050/tps2554-pin-floating-and-grounding-questions

部件号:TPS2554
主题:TPS2553中讨论的其他部件

团队,

如果应用程序只需要一个电流限制阈值,

是否可以使Ilim_SEL引脚浮动?

是否可能有ILIM0或ILIM1浮动或接地?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的申请要求是什么?
    如果只需要一个电流限制,则可以选择tps2553来执行此操作。
    Ilim_SEL是logicl控制,建议连接高或低电压以消除噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2553额定电流不够高。
    那么ILIM0和ILIM1呢? 如果我们只使用一个电流限值,我们能使另一个电流浮动还是浮动到地面上吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果不使用,则ILIMO和ILIM1可以接地。