This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:输入场范围36-72VDC

Guru**** 2752005 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211, SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639042/sn65hvs882-input-field-range-of-36-72vdc

部件号:SN65HVS882
主题中讨论的其他部件:ISO1212ISO1211

我正在尝试将该部件集成到数字输入模块中,但我们的数字输入字段值在36-72V范围内,标称值为60V (仅限开启)。

如果可能,您建议为满足零件需求而为Rin提供的最佳值是什么。

谢谢

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    感谢您考虑我们的SN65HV882。 36V直流和72V直流是否都被视为逻辑高? 如果是,请参阅下面我的粗略估计。


    假设电流限制设置为I_LIMIT。


    对于被视为逻辑高电压的36V,需要

    36V - I_LIMIT * Rin >内部阈值电压= 5.5V (最大)

    => I_LIMIT * Rin < 30.5V


    对于72V不会过度应力引脚,它需要

    72V - I_LIMIT * Rin < 34 V (最大)

    => I_LIMIT * Rin > 38V

    两个要求相互矛盾。



    我的跟进问题是,输入电压范围为何宽至36V至72V。

    如果36V和72V两个端点是瞬态行为,而不是恒定电压,SN65HV882可以过滤掉信号跳降。 如果它们确实是恒定电压,我们需要找出一种方法来减小信号范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇,NIR,

    TI的新器件ISO1212和ISO1211是用于数字输入模块的隔离式24V至60V数字输入接收器,可考虑用于此应用。

    www.ti.com/.../ISO1212

    在RSENSE=560欧姆和RTHR=10k的情况下,可以支持80V的最大输入电压。 使用此设置时,电压转换阈值也设置为~30V,适用于36V至60V的接通电压范围。 (最大输入电压和电压转换阈值将随RTHR而上下调整)。

    Rgds,
    Anant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    你说的没错,我不需要范围这么宽。
    额定电压为60V,因此输入范围为50-65V:
    8.6K <= Rin <=12.36K 且I_LIMIT =3.6mA。
    我选择了Rin=10K@0.5W,它应该适用于一个范围:41.5 <V_IPH<70
    我的计算是否正常?

    谢谢
    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    您的计算正确。 您认为TI最新的ISO1212或ISO1211也很适合吗? 我觉得ISO解决方案会更好,因为这两种解决方案都是基于最新技术构建的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这两个都是一个很好的选择。

    现在我需要在ISO1212和SN65HVS882之间进行选择。

    SN65HVS882具有级联I/O的优点,减少了对额外离散组件的需求,

    节省宝贵的印刷电路板空间。

    此外,当您需要32个数字输入时,减少UC I/O,您只需要4个I/O用于SPI接口。

    谢谢。

    SN65HVS882

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    感谢您的意见。 我同意您的看法,这两种方法都有好处。

    ISO1212具有内置多路复用器,具有输出启用功能。 参见数据表中的图23。 您可以使用10-12个UC针连接32个通道。 但这当然仍高于4。  

    请注意以下ISO1212: 该设备能够处理60V电压,因此您可以灵活地将高阈值设置为30V (范围的中间值),并且仍有72 V最大电压的余量。 每个通道所需的附加组件是0402 RSENSE电阻器,以设置电流限制。 这种方法将帮助您在电路板上散热,避免热点,这可能是70V操作的问题。 无需现场侧电源。 我相信这将为您节省现场侧的LDO和与现场侧电源相关的保护电路。 内置隔离也可节省板上的空间。 该器件还具有-60V反向保护,无电流用于负电压。

    Rgds,

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anant,您好!
    我同意你的看法。
    我相信ISO1212是我的最佳选择。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    考虑使用ISO1212。

    Cin的推荐值是多少(IEC 6.1131万-2类型1)?

    如果我选择使用TVS,而不是电容器,对于30-80V的范围,SMF60A是否可以?

    RSENSE=560欧姆,RTHR=10k。


    感谢高级版,
    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    您要操作的脉冲宽度是多少?

    如果您使用CIN=2nF,则将获得一个时间常数20us与10k,因此脉冲宽度应为100us。这样,您就不需要使用电视来通过1kV浪涌和6kV接触ESD。   

    请告诉我您的脉冲宽度要求和EMC要求。

    Rgds,

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    为了完整起见,我想补充:请参阅数据表中的建议布局,以优化RTHR,RSENSE和CIN的放置。

    Rgds,

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最小脉冲宽度为500ms。

    谢谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    在这种情况下,您有很大的空间进行输入筛选。 我建议您使用Cin=10nF。 无需电视。 请遵循数据表中提供的布局指南。   

    Rgds,

    Anant