This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:我们可以让THVD1500' s非用输入引脚4 (D)浮动吗?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629506/thvd1500-can-we-leave-thvd1500-s-un-used-input-pin-4-d-floating

部件号:THVD1500

您好,先生:

RE#=低,DE =浮动(接收器模式)。 当有内部上拉或下拉电阻时,我们是否可以让未使用的输入引脚4 (D)保持浮动?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年03月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    我们将很快再次与您取得帮助。 我们的团队正在处理您的请求。

    此致

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    在接收器模式下,保持低电平非常方便;在这种情况下,两个输出都会变为高阻抗,而D的逻辑状态则无关紧要。

    DE引脚有一个内部下拉电阻器接地,因此,当保持打开时,驱动器在默认情况下被禁用(高阻抗)。 D引脚有一个上拉电阻器连接到电源Vcc,因此当驱动器启用时保持打开状态时,输出A变为高位,B变为低位。

    如果您需要更多关于此问题的见解,请告诉我。

    此致,

    Adrian