This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:VCC斜坡时间(tvcc_斜坡)

Guru**** 2550960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629220/tusb212-q1-vcc-ramp-time-tvcc_ramp

部件号:TUSB212-Q1

「TUSB212-Q1 ] VCC斜坡时间(tvcc_ramer)

您好,

您能否帮助澄清Vcc斜坡时间规格?
根据我的理解,Vcc斜坡时间规定了从0V到最小电源电压(3V)的上升时间。 正确吗?



我的客户 的电源的上升速度比0.2mS更快。
您是否预计问题会从加速上升中出现?

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在开机斜坡稳定到3 V或更高电压之前,不应启用设备,如何控制RSTN? RSTN应保持在低位,直至通电斜坡稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    是的,我知道存在"t_stable"限制。

    我想确定的是tvcc_ramp的定义。
    是否需要从0V至Vcc (min)的斜率?
    请参阅我的上图和下图。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯:
    让我与我们的设计师联系。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Brian

    我等待您的反馈!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯:
    我们没有任何数据。 客户使用哪种斜坡率? 所以我们可以在实验室中进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的支持! 我看到你没有数据。

    那么,您能告诉我Vcc斜坡时间(0.2mS至100mS)的定义吗?
    该参考是GND (0V)还是Vccmin (3.0V)?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,此设备的Vcc斜坡时间为0伏到3伏。