对于未在指定字段中提供部件号,我们深表歉意。 出于某种原因,这样做只允许我选择"以太网"作为目标论坛。
我使用适当的EEPROM为SMBus主模式设置了DS100BR111。 我正在尝试了解如何对EEPROM进行编程,以便DS100BR111可以从中读取。 我尝试将值直接写入EEPROM。 即,EEPROM地址0x00包含 数据表表表6 (或SNLA228的表1)中的第一个值。 这似乎不起作用,因为DONE (完成)针脚仍较高。 我可以读取DS100BR111的寄存器值,但不能写入它们- 我认为写入被禁用,直到完成量变小。 进一步调查表明我需要创建一个十六进制文件并将其写入EEPROM。 是否可以手动写入十六进制文件的值? 请详细说明这一程序吗?
我签出了SigCon Architect,但没有USB2ANY设备。 如果可能,我需要对EEPROM进行编程。 谢谢你。