This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:交流耦合输入?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629671/sn65lvds4-ac-coupled-inputs

部件号:SN65LVDS4

大家好,

 SN65LVDS4能否处理交流耦合输入? 如果没有,是否有类似 SN65LVDS4的设备可以?

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    信号可以采用交流耦合,以避免电平转换,并有一个应用说明:
    差分LVPECL,LVDS,HSTL和CML之间的交流耦合: www.ti.com/.../scaa059

    希望这有所帮助。

    Dennis