This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:从配置端口0到配置端口2的连续读取

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629726/tca6424a-sequencial-read-from-configuration-port0-to-configuration-port2

部件号:TCA6424A

大家好

我们要确认    从配置端口0到配置端口2的顺序读取方法,如数据表P26上的说明。

我们的客户希望 连续( 连续)从Configuration Port0读取到Configuration Port2的数据。
在这种情况下, 由于   数据表上的描述"如果读取输入端口1,则下一个字节读取为输入端口0", 我们 必须 设置命令byte = 0x0E (端口2),对吗? 或0x8C?
(很抱歉  ,我们无法准确理解自动递增功能。 它是否用于从 低字节到高字节的数据?)
如果我们的认可不正确,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka,您好!

    通过将命令位0x8E发送到配置端口2,可以启用自动增量设置。 每当在端口2上执行读或写功能时,从属设备的内部寄存器指针将递增,下次在端口2上读/写时,下一个寄存器将在下一个端口(port0)上递增。

    如果不希望发生这种情况,请将0E发送到配置端口2,此自动增量设置将不会发生。 每次读写端口2时,从属设备将始终读/写相同的端口。