This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:即使DPDM已打开且VBUS为>3.5V,CHG_DET输出也高

Guru**** 2574945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637112/bq24392-chg_det-output-is-high-even-if-dpdm-are-open-and-vbus-is-3-5v

部件号:BQ2.4392万

您好,

我正在使用 BQ2.4392万RSER进行充电器检测应用。 除以下情况外,此IC工作正常,

VBUS为5V,

DP和DM (针脚7和8)打开。

引脚2和3与MCU DP和DM连接。

我使用了产生5V输出的升压电路,并与此IC的VBUS连接。 现在的问题是,当升压电路打开时,此IC指示充电器插入。 将鼠标悬停在输入处,即针脚7和8处没有任何内容。

因此,我不会遇到检测表1中提到的VBUS>3.5V,DP-DM打开且CHG_DET输出=低的情况。

有人能帮我解决这个问题吗。 请查找所附的电路和表格图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krunal:

    您是否可以将示波器探头放在DP和DM上? 如果这些引脚上存在任何类型的负载,BQ2.4392万可能会解释为充电端口连接。 您能否将BQ2.4392万的原理图提供给连接器?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我探测DP和DM,两者均为0伏。 请查找更新的示意图。

    然后我取下电源,测量到DP/DM到GND之间的电阻大于200K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krunal:

    如果DP/DM线未连接,则接地电阻至少应为500K。 对地的电阻~200K足以让BQ2.4392万认为线路上有连接的东西。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当DP和DM未连接时,接地电阻接近600K。 我尝试更换IC并拆除了电阻器,但行为相同,因此我不确定具体问题在哪里。 从上两周开始,我一直在挣扎。

    如果您引导我,您是否发现二极管电路或3V电路有任何问题,那将会很有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是数据表问题TI在最新数据表中更改了二极管位置,从而解决了我的问题。
    感谢您的支持。