This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:在DP8.3867万IR上重置后,MDIO保持在低位

Guru**** 2549470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629714/dp83867ir-mdio-being-held-low-after-reset-on-dp83867ir

部件号:DP8.3867万IR

我们正在尝试使用DP8.3867万IR以太网phy推出新的主板,在重置到设备后,我们发现MDIO保持在较低水平。  电压看起来正确,phy将连接到交换机,但我们无法从处理器到PHY进行通信。  MDIO具有1.5K上拉。  在另一个板上,我将phy从环路中切出,并将白色线缆连接到MDIO,MDC和GND,连接到DP8367评估板。  在这里,我们的驱动程序能够通过MDIO接口读取寄存器。  这告诉我问题出在我们的DP8.3867万 phy。  

有什么想法要看或为什么MDIO被认为低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Benjamin:

    感谢您使用TI论坛。 我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    MDIO持续处于低位通常是由于将GPIO 0线路上拉而置于模式4中造成的。 模式4不受GPIO _0上的DP8.3867万支持。

    请将该信号与您的系统隔离,然后为您的主板重新供电,您应该具有MDIO通信。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,成功了