This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:EMI控制

Guru**** 2802955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629802/sn65lvds822-emi-control

部件号:SN65LVDS822

您好,

SN65LVDS822

客户计划在RGB线路上插入27R电阻器以控制EMI。  这方面是否有任何缺点?  

他还将使用100R的LVDSO输入电阻器。  这有什么问题吗?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    此器件具有集成的可切换输入端接,因此不需要100Ohm电阻器。
    这不应是添加27欧姆系列电阻器的任何负面影响。
    此致