This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:RGB显示屏驱动程序升级

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629862/sn65lvds822-rgb-display-driver-upgrade

部件号:SN65LVDS822

我正在重新设计一个电路,以便与时钟频率为10MHz的显示屏兼容。  这需要用65LVDS822和PCB重新旋转替换75LVDS82。  

我有 4个问题,

 

1.这两种设备是否与输入差动和共模电平兼容?  我读过的数据表表明它们是这样的。

2.65LVDS822的输入是否需要100R差分匹配电阻器?  (与75LVDS82的情况一样)。

在基于75LVDS82的电路中,27R电阻器与 每个RGB输出线路串联,大概用于EMC。  如果我将转换设置为'0'或打开,65LVDS822是否需要这些设置。  时钟速度为10MHz

4.在10MHz的适度时钟速度下,RGB磁道长度和阻抗有多重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:  

    1.正确,两种器件中的LVDS接口在差分电压 和共模电压术语中兼容。 两者均符合 ANSI EIA/TIA-644标准的要求"]

    2.SN65LVDS822具有集成的可切换输入端接,因此不需要这些端接。

    3. SN65LVDS822在EMC和EMI抑制方面有改进,因此不 需要27欧姆电阻器,但是,我们建议使用0欧姆系列电阻器的位置架。

    4.以最小轨迹长度和严格的最大90 mm 为总线设置路线,以确保定时。

    此致