This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:输入和输出的最小频率

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640819/sn65lvcp408-minimum-frequency-for-input-and-output

部件号:SN65LVCP408

您好,

此设备可使用的输入和输出的最低差分时钟速度是多少? 它可以支持1MHz吗? 500kHz或更低?

请确认500kHz至1GHz的工作范围是否正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Quang

    是的,SN65LVCP408将在低频(例如500kHz-1GHz)下工作。 没有设备运行的最低速率。

    请参阅以下带有类似问题的帖子: e2e.ti.com/.../1.5511万

    谢谢!

    Michael