This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406DCU

Guru**** 2960870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629678/tca9406-tca9406dcu

部件号:TCA9406
主题中讨论的其他部件:TMP102,

你(们)好  

我正在I2C总线中使用此设备进行电平转换  

下面是所附的示意图  

3.3V连接到MC和少数器件(TMP102)以及I/O扩展器ALS芯片SI1133

1.8V是连接至少数图像传感器IC的连接器  

当启用此输出引脚且I/O扩展板未通电(断开连接)时,我们在ALS芯片中面临一些检测问题

在调试过程中,如果我们将此线路OE拉低,则线路两端的电压仍然可用  

根据数据表,如果线路被拉低,则两端的电压不应是任何电压,应是浮动的  

但我们始终能够看到一些电压  

我们如何避免这种情况,我们已断开所有线路的拉拔,但问题仍然是一致的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AGXIN:

    仅需澄清-您的意思是3.3 上的VCCB电源断开(这意味着引脚连接到高阻抗,但1.8 V电源仍然存在,并且您在I2C0_SCL (SCL_B)和I2C0_SDA (SDA_B)网上看到一些电压? 您观察到什么电压? 它是否会根据您是否在B侧SDA/SCL线路上安装了上拉装置而变化?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VCC3V3未连接电源(开路)我们在3.3 侧看到的电压在0.5 和3.3 之间变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AGXIN,

    如果VCC3V3是浮动的,并且您确认VCCB引脚处的电压低于3.3 V,则您在I2C线路上测量的3.3 V电压必须来自其他地方。 但我仍然不确定我是否完全理解该应用程序。 MCU和IO扩展器是否也共享此VCC3V3导轨? MCU是否与TCA9406共享PCB,且IO扩展器是否位于单独的电路板上? (如果是,是完全断开单独的主板还是只是关闭电源?) 在哪些位置安装了上拉电阻器,它们的值是多少? 如果您只能描述此测试期间连接到I2C线路的所有内容(或提供更完整的原理图),这将很有帮助。

    此外,您是否使用电压表/DMM或示波器观察此电压? 电压是否相当稳定(您提到的范围较宽),还是随时间变化很大? 您是否使用不同的测量技术获得不同的值? 如果是这样,则可能是由非常高的阻抗泄漏路径引起的,因此仪表/示波器的负载会影响电压水平。 (您也可以通过将像100千欧的大电阻从I2C线路连接到接地来检查这一点,并查看这是否足以将电压拉近0 V。)

    最大