This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:推荐用于60V电池系统的TVS二极管

Guru**** 2925390 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640793/tcan1051h-tvs-diode-recommendation-for-60v-battery-system

部件号:TCAN1051H

大家好,

早上好,我们是否 为 TCAN1051H   使用的蓄电池电压较高,约~60V (而不是传统12V/24V)的CAN总线提供TVS二极管推荐?

从IEC6.1万瞬态保护参考设计来看,TVS设备的击穿电压适用于12V/24V系统 ,并且远低于60V。

谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    我们没有针对这种情况的具体建议,而看看周围的情况,大多数具有60V击穿的TVS二极管的钳位都是80V+。 我发现有一些在60V击穿时具有78V夹持,在70V夹持时具有55V击穿,但不幸的是在60V击穿和70V夹持时没有任何东西。

    http://www.littelfuse.com/products/tvs-diodes/automotive-and-high-reliability-tvs/tpsmb/tpsmb51ca.aspx -这是一个TVS二极管,具有53.6V击穿和70V钳位电压

    您可以尝试的另一种方法是交流耦合TVS二极管,因此它只对瞬态的快速脉冲作出响应,允许您使用具有较低击穿和所需70V夹紧的设备。

    如果您还有其他问题,请告诉我,同时,我将继续查看。

    此致,