This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:929/926上PoC滤波良好起点指南

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640777/ds90ub929-q1-guidance-on-a-good-starting-place-for-poc-filtering-on-929-926

部件号:DS90UB929-Q1

大家好,

在回答这个问题之前,我想说,我知道PoC没有经过测试,不推荐用于929/926组合。 不过,我们希望设法使其发挥作用,因为在FPDLink中的PoC理论上是可行的。 根据我所读的内容,您必须确保滤波器在 正向和反向信道频段中具有足够的衰减。

我们的摄像机SerDes端是否有一个良好的芯片组,它已经过PoC滤波器的测试并进行了扩影,我们可以将其复制为数据速率接近的926/929的良好起点? 使用929/926时,每个应用的转发/回传通道相关波段是否相同,或者是否因应用而异? 如何精确计算这些数据?

他们将此用于HDMI显示器。

谢谢!

Brian