This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:VBUS放电USB C型

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629751/tpd1s414-vbus-discharge-usb-type-c

部件号:TPD1S414
主题: TPS2.581万中讨论的其他部件

您好,我有一个关于 USB C型应用中的TPD1S414的问题。

在应用说明“保护TPS2.581万免受高压DFP的影响”和图15 (使用TPS2.581万和 TPD1S414 )中,为VBUS放电添加了放电电电阻(R1 =1M)。 我在TPD1S414的数据表中没有找到任何有关此问题的评论。

您是否建议添加一个附加电阻器,或者内部电阻分压器是否足以使VBUS放电?

提前感谢!
卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,需要使用外部电阻器。

    TPD1S414不集成它,因为它可用于不需要放气电阻器的非C型系统。

    在C型应用中,最佳做法是在未接通电源时对VBUS放电,而不将电阻器切换出去是非常轻微的功率开销。

    此致,
    卡盘